欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

显微镜使用方法

  • 2020.08.14 18:11:29
  • 米思米
  • 2812
点击收听全文语音朗读

    微镜是由一个透镜或几个透镜的组合构成,主要用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的一种光学仪器。显微镜一般由目镜,镜筒,调节旋钮,物镜,载物台,反光镜等部分组成。

 

    一般显微镜的使用方法及操作步骤如下:

    1.调节亮度:由暗调亮,可以用大光圈,凹面镜,调节反光镜的角度。

    2.将临时装片在载物台上适当位置固定好。

    3.低倍物镜对准通光孔,使用粗准焦螺旋将镜筒自上而下的调节,眼睛在侧面观察,避免物镜镜头接触到玻片而损坏镜头和压破玻片。

    4.左眼通过目镜观察视野的变化,同时调节粗准焦螺旋,使镜筒缓慢上移,直至视野清晰为止。

    5.如果在视野中没有被观察对象,可以移动装片,原则为欲上反下,欲左反右。

    6.如果不够清晰,可以用细准焦螺旋进一步调节。

    7.如果需要在高倍物镜下观察,可以转动转换器调换物镜。如果视野较暗,可通过1的方法调节;如果不够清晰,可通过6的方法调节,但是不可以用4的方法。

    8.使用完毕后,请调节转换器,使空镜头孔对着通光孔,使反光镜竖起来,将镜筒调至最低后装入镜箱。

 

    显微镜不仅在生物、医学领域广泛用于切片操作和显微外科手术,在工业中也常用于微小零件和集成电路的观测、装配、检查,精细零件的加工检测和装配调整、材料性能的研究等。


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities